结果:找到"PHY6202 蓝牙技术",相关内容333条
- 逼疯一个人的错误,谁能解答一下
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 发帖人:adfsff 发帖时间:2023-09-27 00:17:00
- 嘉立创圆形拼板实例如何用软件制作
- 软件界面开始界面的,嘉立创圆形拼板实例,如何用拼板功能制作。
- 所属专栏: 嘉立创CAM 标签: 技术 发帖人:初心初心 发帖时间:2022-11-21 15:19:00
- PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
- 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
- 华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管
- 【2020年10月29日】华为面向全球推出新一代旗舰手机芯片麒麟9000,这是业界最高集成度5nm5GSoC,集结疾速5G、强劲性能、AI智慧与卓越影像,使能手机体验再度升级。华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管https://mp.weixin.qq.com/s/mWWf-t6kn5FfIt0uxGWB5w
- 所属专栏: 项目外包 标签: IC技术 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-10-31 15:36:00
- PHY6202技术资料操作说明
- 蓝牙低能量(BLE)系统关键特征•ARMCortex-M032位处理器记忆系统闪存中512KB/256KB/128KB只读存储器138kbSRAM,所有可编程保持睡眠模式8信道DMA•33/19通用I/O引脚所有插脚可配置为串行接口和可编程IOMUX函数映射所有插脚可配置为唤醒18针触发中断3个正交解码器(QDEC)6路脉宽调制4通道I2s双通道PDM双通道I2c双通道SPI单通道UARTJTAG•带模拟PGA的8通道12位ADC•4通道32位定时器,一个看门狗定时器•实时计时器(rtc)•电源、时钟、重置控制器•灵活的电源管理电源电压范围1.8V至3.6V嵌入式BuckDC-DC嵌入式LD...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PHY6202 蓝牙技术 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-10 11:50:00
- Phy6202蓝牙低功耗芯片方安技术方案支持
- Phy6202蓝牙低功耗芯片方安技术方案支持主要特点这个phy6212的比6202搞那个微信小程序有一种更好的就是:有一种主动广播扫描。也就是说当微信小程序还没打开时,只要微信有登陆状态的话,都是可以正常接收得到的功能•ARM®Cortex™-M032位处理器•内存·512/256KB系统闪存·128KB只读存储器138KBSRAM,所有可编程存储器处于睡眠模式·8路DMA•33/19通用I/O引脚所有管脚可配置为串行接口和可编程IOMUX函数映射·所有引脚都可以配置为唤醒18针触发中断·3正交解码器(QDEC)·6通道脉冲宽度调制·4通道I2S·2通道PDM·2路I2C·2通道SPI·单通...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: Phy6202蓝牙低功耗芯片方安 技术方案支持 发帖人:截然不同 发帖时间:2019-12-06 17:48:00
- PHY6202PCB原理图技术参考资料
- 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®Corte...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
- PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
- 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC_Dat...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
- IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
- IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
- 超低功耗无线应用方案
- nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
返回